Contador0x - Parámetros de la vista Entrada
Los parámetros que se muestran en la vista
Entrada
dependen del modo de contador seleccionado en Definición del dispositivo
. Utilice la tabla que coincida con su modo de contador para determinar los valores que se utilizarán en los parámetros de entrada.Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Entrada A, B Invertir entrada | Determina si las entradas A y B se invierten. | C.Counter0x.InvertInputAB | 0 = Las entradas AB no se invierten. 1 = Las entradas AB se invierten. |
Entrada A, B Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada A y B indiquen el estado activado. | C.Counter0x.InputOffOnFilterAB | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada A, B Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada A y B indiquen el estado desactivado. | C.Counter0x.InputOnOffFilterAB | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada Z Invertir entrada | Determina si la entrada Z se invierte. | C.Counter0x.InvertInputZ | 0 = La entrada Z no se invierte. 1 = La entrada Z se invierte. |
Entrada Z Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada Z indiquen el estado activado. | C.Counter0x.InputOffOnFilterZ | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada Z Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada Z indiquen el estado desactivado. | C.Counter0x.InputOnOffFilterZ | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Entrada A Invertir entrada | Determina si la entrada A se invierte. | C.Counter0x.InvertInputA | 0 = La entrada A no se invierte. 1 = La entrada A se invierte. |
Entrada A Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada A indiquen el estado activado. | C.Counter0x.InputOffOnFilterA | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada A Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada A indiquen el estado desactivado. | C.Counter0x.InputOnOffFilterA | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada B Invertir entrada | Determina si la entrada B se invierte. | C.Counter0x.InvertInputB | 0 = La entrada B no se invierte. 1 = La entrada B se invierte. |
Entrada B Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada B indiquen el estado activado. | C.Counter0x.InputOffOnFilterB | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada B Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada B indiquen el estado desactivado. | C.Counter0x.InputOnOffFilterB | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada Z Invertir entrada | Determina si la entrada Z se invierte. | C.Counter0x.InvertInputZ | 0 = La entrada está activa cuando está activado. 1 = La entrada está activa cuando está desactivado. |
Entrada Z Tiempo de filtro Desactivado -> Activado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar activada antes de que los datos de entrada Z indiquen el estado activado. | C.Counter0x.InputOffOnFilterZ | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entrada Z Tiempo de filtro Activado -> Desactivado | Determina la cantidad de tiempo que la señal debe estar desactivada antes de que los datos de entrada Z indiquen el estado desactivado. | C.Counter0x.InputOnOffFilterZ | 0 = 0 μs (20 ns) 1 = 100 ns 2 = 200 ns 3 = 500 ns 4 = 1 μs 5 = 2 μs 6 = 5 μs 7 = 10 μs 8 = 20 μs 9 = 50 μs 10 = 100 μs 11 = 200 μs 12 = 500 μs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Entregue su opinión