Parámetros de la vista eventos
La vista
Eventos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Habilitar evento | Determina si el activador de evento correspondiente está activo. Los eventos se activan cuando las condiciones coinciden con la definición. | EO.Event0x.En | 0 = La definición de activación de evento no está activa 1 = La definición de activación de evento está activa |
Enclavar evento | Determina lo que sucede con el evento actual cuando se recibe un evento nuevo. Cuando se selecciona este parámetro, los eventos se enclavan hasta que se confirman. Los eventos nuevos se pierden si los eventos anteriores no se han confirmado. Si no se selecciona este parámetro, los eventos nuevos sobrescriben a los anteriores. | EO.Event0x.LatchEn | 0 = El evento no está enclavado. Los eventos nuevos sobrescriben a los antiguos. 1 = El evento está enclavado. Los eventos nuevos se pierden si el evento enclavado no se ha confirmado. |
Entregue su opinión