Datos definidos por el usuario para eventos
Los datos definidos por el usuario que se han seleccionado en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
modifican los miembros de tipos de datos de configuración de AB:5000_HSC_Event_Struct:EI:0
y AB:5000_HSC_Event4:EI:0
. Esta tabla muestra y describe las combinaciones utilizadas para asignar nombres a AB:5000_HSC_Event_Struct_xyz:EI:0
y AB:5000_HSC_Event4_x0y0z0x1y1z1x2y2z2x3y3z3:EI:0
, donde:- xrepresenta el valor de máscara del valor enumerado seleccionado en UserDefinedData00.
- yrepresenta el valor de máscara del valor enumerado seleccionado en UserDefinedData01.
- zrepresenta el valor de máscara del valor enumerado seleccionado en UserDefinedData02.
- x0y0z0representa el valor de máscara de la estructura en Evento00.
- x1y1z1representa el valor de máscara de la estructura en Evento01.
- x2y2z2representa el valor de máscara de la estructura en Evento02.
- x3y3z3representa el valor de máscara de la estructura en Evento03.Selección de datos definidos por el usuarioNombre de miembroTipoC.AdditionalEventxDatayValor de máscaraSin datos adicionalesUserDefinedx (x = 0, 1 or 2)Value is hidden in the EI structureDINT0ARecuento almacenadoStoredCountDINT1BRecuento escaladoScaledCountREAL2CRecuento almacenado escaladoScaledStoredCountREAL3DFrecuenciaFrequencyREAL4EFrecuencia mediaAverageFrequencyREAL5FFrecuencia almacenadaStoredFrequencyREAL6GFrecuencia escaladaScaledFrequencyREAL7HFrecuencia media escaladaScaledAverageFrequencyREAL8IFrecuencia almacenada escaladaScaledStoredFrequencyREAL9JAncho de pulsosPulseWidthREAL10KAncho de pulsos medioAveragePulseWidthREAL11LAncho de pulsos almacenadoStoredPulseWidthREAL12MAceleraciónAccelerationREAL13NAceleración mediaAccelREAL14ORecuentoCountDINT15PRecuento de revolucionesRevolutionCountINT (with INT pad)16QRecuento de revoluciones almacenadoStoredRevolutionCountINT (with INT pad)17RAceleración almacenadaStoredAccelREAL18SAceleración escaladaScaledAccelREAL19TAceleración almacenada escaladaScaledStoredAccelREAL20UAceleración media escaladaScaledAccelAvgREAL21V
Entregue su opinión