Definición del dispositivo: parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
de Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Nombre | Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. |
Descripción | Introduzca la descripción del dispositivo. La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales. |
Ranura | Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. |
Serie | Especifica la serie del dispositivo. |
Revisión | Especifica las revisiones del firmware principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Las opciones disponibles son:
IMPORTANTE:
|
Conexión | Determina estos elementos en relación con el tipo de dispositivo que se configure:
Conexión afecta a las opciones de configuración disponibles en Definición del dispositivo y determina los datos que se van a intercambiar entre el propietario/controlador y el dispositivo. |
Entregue su opinión