Parámetros de la vista Contadores

La vista
Contadores
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Rollover
Muestra el valor de rollover.
Cuando el contador se incrementa hasta este valor, se establece en el valor de
Rollunder
al recibir el siguiente pulso.
O.Counter0x.RolloverValue
Entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647; y superior al valor de rollunder
Rollunder
Muestra el valor de rollunder.
Cuando el contador se reduce hasta este valor, se establece en el valor de
Rollover
al recibir el siguiente pulso.
O.Counter0x.RollunderValue
-2.147.483.648 a 2147483647
Cargar el valor de recuento
Muestra el valor de recuento de carga.
O.Counter0x.LoadCountValue
O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover
Cargar el valor de revolución
Muestra el valor de revolución de carga.
O.Counter0x.LoadRevolutionValue
-32768 a 32767
Escalar
Especifica el valor de escala del contador.
  • Escala los valores de recuento, frecuencia y aceleración a Unidades de Ingeniería en REAL multiplicando sus valores enteros en pulsos por el valor de Escala.
  • Por ejemplo: Para las aplicaciones de movimiento, escala el recuento, la frecuencia y la aceleración a posición, velocidad y aceleración/deceleración.
C.Counter0x.Scaling
Valor de punto flotante de 32 bits
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal