Configurar parámetros de contador

Utilice la vista
Contadores
para ver y configurar los parámetros de contador del dispositivo de contador de alta velocidad 5069-HSC2XOB4.
CONSEJO:
Los parámetros que no se pueden editar en la vista
Contadores
se pueden configurar mediante los miembros de etiquetas de salida del dispositivo.
Para configurar los parámetros de contador
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Contadores
    .
  2. En la vista
    Contadores
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal