Contador0x - Parámetros de la vista Alarmas

La vista
Alarmas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Límite de alarma de ancho de pulsos
Especifica el ancho de pulsos máximo (C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit) que se permite antes de que se active la alarma de ancho de pulsos. Si el ancho de pulsos medio o instantáneo (I.Counter0x.PulseWidthAvg) supera el ancho de pulsos máximo, se activa la alarma de ancho de pulsos.
C.Counter0x.PulseWidthAlarmLimit
Cualquier número de punto flotante válido
Límite de alarma de aceleración
Especifica el régimen de aceleración máxima (C.Counter0x.AccelAlarmLimit) que se permite antes de que se active la alarma de aceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea (I.Counter0x.AccelAvg) es superior al régimen de aceleración máxima, se activará la alarma de aceleración.
C.Counter0x.AccelAlarmLimit
Cualquier valor de punto flotante no negativo
Límite de alarma de desaceleración
Especifica el régimen de desaceleración máxima que se permite antes de que se active la alarma de desaceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea es inferior al régimen de desaceleración máxima, se activará la alarma de desaceleración.
C.Counter0x.DecelAlarmLimit
Cualquier valor negativo
Límite de alarma de frecuencia
Especifica la frecuencia que se permite antes de que se active la alarma de frecuencia.
Si la frecuencia media o instantánea supera este límite, se activa la alarma de frecuencia.
C.Counter0x.FrequencyAlarmLimit
Cualquier valor positivo
Límite de alarma de frecuencia cero
Muestra el valor por debajo del cual debe caer la frecuencia o la frecuencia media para que se active la alarma de frecuencia cero.
O.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLimit
Cualquiera
Enclavar alarma de frecuencia cero
Determina si la alarma de frecuencia cero se enclava, lo que impide que se borre hasta que se desenclave de forma explícita.
C.Counter0x.ZeroFrequencyAlarmLatchEn
0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado)
1 = Enclavamiento habilitado
Habilitar alarma de pulso ausente
Determina si la alarma de pulso ausente está habilitada.
O.Counter0x.MissingPulseAlarmEn
0 = La alarma está deshabilitada
1 = La alarma está habilitada
Límite de alarma de pulso ausente
Muestra el tiempo que debe transcurrir entre la detección del flanco ascendente de pulsos consecutivos (I.Counter0x.InputPulseAlarm) antes de que se active la alarma de pulso ausente.
O.Counter0x.MissingPulseAlarmLimit
De 1 a 10.000.000
(microsegundos)
Enclavar alarma de pulso ausente
Determina si la alarma de pulso ausente se enclava, lo que impide que se borre hasta que se desenclave de forma explícita (O.Counter0x.MissingPulseAlarmUnlatch).
C.Counter0x.MissingPulseAlarmLatchEn
0 = Enclavamiento deshabilitado (predeterminado)
1 = Enclavamiento habilitado
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal