Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de salida)
La vista
Puntos
de los dispositivos de salida incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Muestra el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa. Mientras esté en modo Programa, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo pasa a modo Fallo de comunicaciones.
|
Estado de salida de modo Fallo Duración | Determina el tiempo durante el cual se retiene el Valor de fallo antes del Estado de fallo final. Consejo : Los dispositivos 5069-OW4I y 5069-OX4I no admiten este parámetro. |
Estado de salida de modo Fallo Estado final | Determina si el dispositivo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración de estado de salida de modo Fallo. El estado final predeterminado es Desactivado. Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El dispositivo conserva su estado de modo Fallo actual. Consejo : Los dispositivos 5069-OW4I y 5069-OX4I no admiten este parámetro. |
Estado de salida cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa | Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
|
Habilitar diagnóstico sin carga | Determina si la detección sin carga está habilitada. Sin carga detecta si un cableado de señal se ha desconectado de uno de sus terminales o si se ha extraído el RTB. |
Diagnóstico | Abre Diagnóstico de Puntoxx para obtener información de diagnóstico. |
Entregue su opinión