Parámetros de la vista Servidores
La vista
Servidores
incluye estos parámetros.Los parámetros solo están disponibles cuando están en línea y hay un servidor TCP o UDP configurable.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Habilitar | Para habilitar o deshabilitar el puerto, active o desactive la casilla. |
Nombre | Muestra el nombre del puerto. |
Puerto | Muestra el número de puerto. |
Protocolo | Indica si el protocolo es TCP o UDP. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo. Consejo :
|
Entregue su opinión