Parámetros de la vista Información general
La vista Información general incluye los siguientes parámetros:
CONSEJO:
Algunos parámetros de la vista Información general no están disponibles para todos los tipos de dispositivo.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Proveedor | Muestra la información del fabricante del dispositivo. |
Serie | Muestra la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo que se define en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Opciones disponibles:
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Deshabilitar codificación. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación.
Si utiliza Deshabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación. Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación. |
Canal 0 | Muestra el tipo de canal seleccionado. |
Definición del dispositivo | Abre el diálogo Definición del dispositivo para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo. |
Entregue su opinión