Parámetros de la vista Canal 0

La vista
Canal 0
incluye los siguientes parámetros:
Parámetro
Descripción
Velocidad en baudios
Especifica la tasa de comunicaciones del puerto serie. Opciones disponibles:
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19200 (predeterminado)
  • 38400
  • 57600
  • 115.200
Bits de datos
Especifica el número de bits de datos por carácter. Opciones disponibles:
  • 7
  • 8 (predeterminado)
Paridad
Especifica la paridad de los datos transmitidos para verificar la integridad de los datos. Opciones disponibles:
  • Impar
  • Par
  • Ninguno (predeterminado)
Bits de detención
Especifica el número de bits de detención de cada valor de datos enviado. Opciones disponibles:
  • 1 (predeterminado)
  • 2
Medio en serie
Determina si el medio conectado al puerto serie del canal es RS-232C, RS-422 o RS-485.
El valor predeterminado es RS-232C.
Dúplex
Especifica el handshake utilizado por el canal. Opciones disponibles:
  • Sin Handshake (opción predeterminada)
  • Dúplex completo
  • Dúplex medio
CONSEJO: Dúplex completo y Dúplex medio están disponibles únicamente cuando Medio en serie está establecido en RS-232C.
Portadora continua
Determina si se transmite o no una frecuencia de portadora aunque no se envíen datos.
Active la casilla para usar una portadora continua en las comunicaciones de dúplex medio.
CONSEJO: La casilla solo está disponible cuando Dúplex tiene el valor de Dúplex medio.
Retardo de envío RTS
Especifica el retardo (en 20 ms) entre el momento en que la señal RTS se activa (alta) y el momento en que se envían los datos.
Los valores válidos son 0 - 32.767. El valor predeterminado es 0.
CONSEJO: Este parámetro está disponible para establecer el tiempo de retardo únicamente cuando Medio en serie está establecido en RS-232C.
Retardo desactivado RTS
Especifica el retardo (en 20 ms) entre el momento en que el último carácter se envía y el momento en que la señal RTS se desactiva (bajo).
Los valores válidos son 0 - 32.767. El valor predeterminado es 0.
CONSEJO: Este parámetro está disponible para establecer el tiempo de retardo únicamente cuando Medio en serie está establecido en RS-232C.
Retardo de espera DCD
Muestra el número de segundos que la detección de portadora de datos (Data Carrier Detect, DCD) espera hasta que se desactiva antes de descartar el paquete. El valor predeterminado es 1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal