Parámetros de la vista Canal 0 - Maestro Modbus

La vista
Canal 0 - Maestro Modbus
incluye los siguientes parámetros.
Parámetro
Descripción
Formato Modbus
Determina si el formato de transmisión de Modbus es Modbus RTU (Unidad del terminal remoto) o Modbus ASCII.
El valor predeterminado es Modbus RTU.
Tiempo de espera de respuesta
Define el tiempo mínimo que un cliente de Modbus espera para obtener una respuesta del servidor antes de que pueda dar comienzo una nueva transmisión.
Los valores válidos son de 0 a 3.600.000 ms. El valor predeterminado es 200 ms.
Pausa de difusión
Especifica el retardo tras la difusión de los datos.
Los valores válidos son de 0 a 3.600.000 ms. El valor predeterminado es 200 ms.
Tiempo de espera entre marcos
Especifica el tiempo máximo de retardo para recibir datos para RTU.
CONSEJO: Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro Formato Modbus está establecido en Modbus RTU.
Recuento de reintentos
Especifica el número máximo de reintentos de la solicitud.
Los valores válidos son 0 - 127. El valor predeterminado es 0.
Diagnóstico
Cuando el estado del controlador está en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para visualizar los contadores de diagnóstico relativos al rendimiento y la gestión de errores con el Maestro Modbus.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal