Parámetros de la vista Ventanaxx
La vista
Ventanaxx
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Modo Ventana | Muestra el modo para el que está configurada la ventana. |
Valor de salida activada | Muestra el valor que define un lado de los umbrales de ventana. Las salidas (si están vinculadas a la ventana) y el conmutador de etiqueta I.Windowxx.InWindow se encuentran en este umbral según el diagrama Figura 1. |
Valor de salida desactivada | |
Salida de histéresis activada | Muestra el desplazamiento negativo del Valor de salida activada al que se aplica la histéresis. |
Salida de histéresis desactivada | Muestra el desplazamiento negativo del Valor de salida desactivada al que se aplica la histéresis. |
Salidas controladas por esta ventana Output00 | Determina si esta ventana controla la salida indicada. |
Salidas controladas por esta ventana Output01 | Determina si esta ventana controla la salida indicada. |
Entregue su opinión