Parámetros de la vista Ventanas
La vista
Ventanas
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Ventana | Muestra el número de ventana a la que se aplica esta configuración. |
Modo | Muestra el valor de etiqueta de entrada en el que opera la ventana. |
Unidad | Muestra la unidad asociada al modo configurado de la ventana. |
Valor de salida activada | Muestra el valor que define un lado de los umbrales de ventana. Las salidas (si están vinculadas a la ventana) y el conmutador de etiqueta I.Windowxx.InWindow se encuentran en este umbral según el diagrama Figura 1. |
Valor de salida desactivada | |
Salida de histéresis activada | Muestra el desplazamiento negativo del Valor de salida activada al que se aplica la histéresis. |
Salida de histéresis desactivada | Muestra el desplazamiento negativo del Valor de salida desactivada al que se aplica la histéresis. |
Entregue su opinión