Parámetros de la vista SSI – Entrada para función de almacenamiento
La vista
SSI – Entrada para función de almacenamiento
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Esta vista solo está disponible cuando se utiliza Entrada00 como activador de la función de contador "Almacenar".
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Input00 Desactivado → Activado. | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Input00 Activado → Desactivado. | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Entregue su opinión