Parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Serie | Muestra la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra la revisión del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo que se define en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Opciones disponibles:
ATENCIÓN:
Tenga cuidado al utilizar Deshabilitar codificación. Si se usa incorrectamente, podría causar lesiones personales o incluso letales, así como daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no utilice Deshabilitar codificación. Si utiliza Deshabilitar codificación, debe asumir toda la responsabilidad de entender si el dispositivo que se utiliza puede cumplir con los requisitos funcionales de la aplicación. Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la Técnica de aplicación de sistemas de control Logix 5000, publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Muestra el tipo de conexión y el formato de comunicación. |
Tipo de codificador | Muestra si el tipo de codificador seleccionado es HSC o SSI. Algunas opciones de asignación no están disponibles en función del tipo de codificador seleccionado. |
Asignaciones de salida | Muestra el modo de operación asignado a cada salida. |
Definición del dispositivo | Abre el diálogo Definición del dispositivo para cambiar la revisión, la codificación electrónica, el modo de canal y otros valores específicos del dispositivo. |
Entregue su opinión