Salidaxx: controlado por los parámetros de la vista Ventana

La vista
Salidaxx – Salida digital
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Estado de salida en modo Programa
Estado de Programa
Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
  • Desactivado: la salida es 0 o Desactivado.
  • Activado: la salida es 1 o Activado.
  • Retener: la salida conserva el último estado.
  • Control local: las ventanas siguen controlando la salida.
    Esta opción solo está disponible cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
    • El tipo de codificador se establece en SSI y el canal SSI controla la salida a través de ventanas.
    • El tipo de codificador se establece en HSC, el contador controla esta salida a través de ventanas y el contador se configura como recuento continuo en modo Programa.
Estado de salida en modo Fallo de comunicación
Estado de fallo de comunicación
Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
  • Desactivado: la salida es 0 o Desactivado.
  • Activado: la salida es 1 o Activado.
  • Retener: la salida conserva el último estado.
  • Control local: las ventanas siguen controlando la salida.
    Esta opción solo está disponible cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
    • El tipo de codificador se establece en SSI y el canal SSI controla la salida a través de ventanas.
    • El tipo de codificador se establece en HSC, el contador controla esta salida a través de ventanas y el contador se configura como Seguir contando en modo Fallo de comunicación.
Estado de salida en modo Fallo de comunicación
Duración del estado de fallo de comunicación
Determina el tiempo durante el cual se retiene el modo Fallo de comunicación antes del Estado de fallo final.
Estado de salida en modo Fallo de comunicación
Estado de fallo de comunicación final
Determina si el módulo cambia a Activado o Desactivado cuando transcurre la duración del Estado de salida de modo Fallo de comunicación. El estado final predeterminado es Desactivado.
Si elige Para siempre para la Duración, no podrá seleccionar un estado final. El módulo conserva su estado de modo Fallo de comunicación actual.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Determina la acción de salida si la comunicación falla en el modo Programa.
  • Dejar las salidas en el estado de modo Programa – Siga el comportamiento para el modo Programa.
  • Cambiar salidas al estado de modo Fallo de comunicación – Siga el comportamiento para el modo Fallo de comunicación.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal