Parámetros de la vista Salidas
La vista
Salidas
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Salida | Muestra el número de salida al que se aplica esta configuración. |
Modo | Muestra el modo de la salida. |
Estado de salida en modo Programa | Determina el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo de inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo de inhibición, las salidas desde el controlador se omiten y la salida se comporta de la siguiente manera:
|
Estado de salida en modo Fallo de comunicación | Determina el comportamiento de la salida de cada punto cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
|
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión