Parámetros de la vista de entrada

La vista
Entrada
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Entrada
Muestra el número de entrada a la que se aplica esta configuración.
Tiempo de filtro de entrada
Desactivado → Activado.
Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida.
Tiempo de filtro de entrada
Activado → Desactivado.
Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal