Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de SSI

El diálogo
Diagnóstico de SSI
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Existe un fallo
Muestra si hay un fallo presente.
Datos inciertos
Muestra si la entrada SSI está funcionando fuera del rango operativo designado, o si los datos están en control manual o de anulación.
Potencia de campo
Muestra si hay potencia de campo presente en el entrada SSI.
Sello de hora de activación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Sello de hora de desactivación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal