Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del contador
El diálogo
Diagnóstico del contador
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Existe un fallo | Muestra si hay un fallo presente. |
Datos inciertos | Muestra si el contador está funcionando fuera del rango operativo designado, o si los datos están en control manual o de anulación. |
Potencia de campo | Muestra si hay potencia de campo presente en el contador. |
Sello de hora de activación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Sello de hora de desactivación de potencia de campo | Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
Puede ver una hora válida, o Ninguna si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo por encima del rango de frecuencia | Muestra si hay un fallo por encima de la frecuencia presente en el contador. |
Recuento de errores de cuadratura | Muestra el número de veces que se ha producido un error de contador de cuadratura. |
Entregue su opinión