Parámetros de la vista Definición del dispositivo – SSI

La vista
SSI
del cuadro diálogo Definición del dispositivo incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Habilitar almacenamiento a través de Entrada00
Especifica si la función Almacenar se activa mediante Entrada00.
  • Borrado: la función Almacenar no se activa mediante Entrada00.
  • Seleccionado: la función Almacenar se activa mediante Entrada00.
Invertir entrada00
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: un flanco ascendente en la Entrada00 activa la función Almacenar.
  • Seleccionado: un flanco descendente en la Entrada00 activa la función Almacenar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal