Parámetros de la vista Definición del dispositivo – Contador

La vista
Contador
del cuadro diálogo Definición del dispositivo incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Modo
Especifica el modo en que funciona el contador.
Las opciones disponibles son:
  • Dirección externa/recuento
  • Dirección interna/recuento
  • Subir/bajar pulsos
  • Cuadratura X1
  • Cuadratura X2
  • Cuadratura X4
Invertir entrada A
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: no se invierte la entrada.
  • Seleccionado: se invierte la entrada.
Este parámetro solo está disponible cuando el modo del contador está configurado como Dirección externa/recuento, Dirección interna/Recuento o Subir/bajar pulsos.
Invertir entrada B
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: no se invierte la entrada.
  • Seleccionado: se invierte la entrada.
Este parámetro solo está disponible cuando el modo del contador está configurado como Dirección externa/recuento, Dirección interna/Recuento o Subir/bajar pulsos.
Invertir entrada A, B
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: no se invierte la entrada.
  • Seleccionado: se invierte la entrada.
Este parámetro solo está disponible cuando el modo de contador está configurado como Cuadratura X1, Cuadratura X2 o Cuadratura X4.
Función de Entrada Z
Define la función de la entrada indicada.
  • No utilizado
  • Retener
  • Cargar
  • Cargar, Retener
  • Restablecer
  • Restablecer, Retener
  • Almacenar
  • Almacenar, Retener
  • Almacenar, Cargar
  • Almacenar, Cargar, Retener
  • Almacenar, Restablecer
  • Almacenar, Restablecer, Retener
Cada función de contador (Restablecer, Almacenar, Cargar, Retener) solo se puede activar mediante una entrada.
Por ejemplo, si selecciona la función de Entrada Z como "Restablecer, Retener", las opciones que contienen "Restablecer" y "Retener" no estarán disponibles para seleccionar para la función de Entrada00.
Si selecciona cualquier opción para la función de Entrada Z, la función de Entrada00 se establece automáticamente en No utilizada.
Invertir entrada Z
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: un flanco ascendente en la Entrada Z activa las funciones del contador.
  • Seleccionado: un flanco descendente en la Entrada Z activa las funciones del contador.
Función de Entrada00
Define la función de la entrada indicada.
  • No utilizado
  • Retener
  • Cargar
  • Cargar, Retener
  • Restablecer
  • Restablecer, Retener
  • Almacenar
  • Almacenar, Retener
  • Almacenar, Cargar
  • Almacenar, Cargar, Retener
  • Almacenar, Restablecer
  • Almacenar, Restablecer, Retener
Cada función de contador (Restablecer, Almacenar, Cargar, Retener) solo se puede activar mediante una entrada.
Por ejemplo, si selecciona la función de Entrada Z como "Restablecer, Retener", las opciones que contienen "Restablecer" y "Retener" no estarán disponibles para seleccionar para la función de Entrada00.
Si selecciona cualquier opción para la función de Entrada Z, la función de Entrada00 se establece automáticamente en No utilizada.
Invertir entrada00
Especifica si se debe invertir la entrada indicada.
  • Desactivado: un flanco ascendente en la Entrada00 activa las funciones del contador.
  • Seleccionado: un flanco descendente en la Entrada00 activa las funciones del contador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal