Parámetros de la vista Contador
La vista
Contador
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Rollover | Muestra el valor de la etiqueta de salida RolloverValue. Si un contador cuenta hacia arriba, cuando el valor del contador alcanza el valor de Rollover - 1, se revierte hasta el valor de Rollunder al recibir el siguiente conteo. La etiqueta Rollover se establece en 1. |
Rollunder | Muestra el valor de la etiqueta de salida RollunderValue. Si un contador está contando hacia abajo, cuando el conteo alcanza el valor de Rollunder, se revierte al valor de Rollover - 1 al recibir el siguiente conteo. La etiqueta Rollunder se establece en 1. |
Cargar el valor de recuento | Muestra el número preestablecido de recuentos que se cargarán en el contador cuando se active la función Carga. |
Cargar el valor de revolución | Muestra el número preestablecido de revoluciones que se cargarán en el contador cuando se active la función Carga. |
Promedio sobre | Especifica si se promedia según el número de pulsos o el tiempo cuando se calcula la frecuencia media, el ancho de pulso y la aceleración.
|
Pulsos para promedio sobre | Define el número de pulsos que se va a promediar. Este ajuste solo está disponible cuando el promedio del contador está establecido en Pulsos. |
Tiempo para promediar sobre | Define la duración en milisegundos sobre la que se va a promediar. Este ajuste solo está disponible cuando el promedio del contador está establecido en Tiempo. |
Aplicar Restablecer a valores derivados del tiempo | Especifica si se deben restablecer los valores derivados del tiempo cuando se restablece el contador.
|
Invertir dirección del contador | Especifica si se invierte la dirección del contador.
|
Unidades de ingeniería | Define la unidad de ingeniería a la que se escalan los valores de Recuento, Frecuencia y Aceleración en pulsos. Por ejemplo, si la unidad de ingeniería es "abc", las unidades de las etiquetas de entrada escaladas son las siguientes:
|
Escalar | Define el valor que se utiliza para multiplicar los valores de Recuento, Frecuencia y Aceleración en pulsos para lograr los valores escalados en unidades de ingeniería. |
Diagnóstico | Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico. |
Entregue su opinión