Parámetros de la vista Contador – Entrada
La vista
Contador – Entrada
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Entrada A Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada A Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada B Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada B Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada A, B Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada A, B Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada Z Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Entrada Z Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Input00 Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. Este parámetro no está disponible si la función Entrada00 está definida como No utilizada en el cuadro de diálogo Definición del dispositivo. |
Input00 Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. Este parámetro no está disponible si la función Entrada00 está definida como No utilizada en el cuadro de diálogo Definición del dispositivo. |
Entregue su opinión