Parámetros de la vista Contador – Acciones del fallo/programa

La vista
Contador – Acciones del fallo/programa
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Estado de contador en modo Programa
Determina el comportamiento del contador en las transiciones del controlador hacia el modo Programa o el modo Inhibición. Mientras esté en el modo Programa o el modo Inhibición, los contadores desde el controlador se omiten y el contador se comporta de la siguiente manera:
  • Seguir contando
  • Retener: conserva el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • Valor definido por el usuario: establece el recuento en el valor definido por el usuario y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Estado de contador en modo Programa
Valor definido por el usuario
Define el valor que se establece para contar cuando se selecciona el Estado de contador en modo Programa como valor definido por el usuario.
Restablecer valores almacenados en modo Programa
Determina si se restablecen los valores almacenados cuando el controlador pasa al modo Programa o al modo Inhibición.
Estado del contador en modo Fallo de comunicación
Determina qué le sucede al Contador cuando se produce un fallo de comunicación y el módulo pasa al modo Fallo de comunicación.
  • Seguir contando
  • Retener: conserva el último recuento y reanuda el recuento a partir de este recuento cuando el controlador pasa al modo Ejecución.
  • Valor definido por el usuario: establece el recuento en el valor definido por el usuario y reanuda el recuento desde este valor cuando el controlador cambie al modo Ejecución.
Estado del contador en modo Fallo de comunicación
Valor definido por el usuario
Define el valor que se establece para contar cuando se selecciona el Estado del contador en modo Fallo de comunicación como valor definido por el usuario.
Restablecer valores almacenados en modo Fallo de comunicación
Determina si se restablecen los valores almacenados después de un fallo de comunicación y el módulo entra en el modo Fallo de comunicación.
Cuando la comunicación falla en el modo Programa
Determina la acción del contador si la comunicación falla en el modo Programa.
  • Dejar contador en el estado de modo Programa – Siga el comportamiento para el modo Programa.
  • Cambiar contador al estado de modo Fallo de comunicación – Siga el comportamiento para el modo Fallo de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal