Parámetros de la vista Contador – Alarmas

La vista
Contador – Alarmas
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Límite de alarma de ancho de pulsos
Define el ancho de pulsos máximo que se permite antes de que se active la alarma de ancho de pulsos. Si el ancho de pulsos medio o instantáneo supera el ancho de pulsos máximo, se activa la alarma de ancho de pulsos.
Límite de alarma de aceleración
Define el régimen de aceleración máxima que se permite antes de que se active la alarma de aceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea es superior al régimen de aceleración máxima, se activará la alarma de aceleración.
Un valor de 0 deshabilita la alarma.
Límite de alarma de desaceleración
Define el régimen de desaceleración máxima que se permite antes de que se active la alarma de desaceleración.
Si el régimen de aceleración media o instantánea es inferior al régimen de desaceleración máxima, se activará la alarma de desaceleración.
Un valor de 0 deshabilita la alarma.
Límite de alarma de frecuencia
Define el límite de frecuencia que se permite antes de que se active la alarma de frecuencia.
Si la frecuencia media o instantánea supera este límite, se activa la alarma de frecuencia.
Límite de alarma de frecuencia cero
Muestra el valor por debajo del cual debe caer la frecuencia o la frecuencia media para que se active la alarma de frecuencia cero.
Enclavar alarma de frecuencia cero
Determina si la alarma de frecuencia cero se enclava, lo que impide que se borre hasta que se desenclave de forma explícita.
Habilitar alarma de pulso ausente
Determina si la alarma de pulso ausente está habilitada.
Límite de alarma de pulso ausente
Muestra el tiempo que debe transcurrir entre la detección del flanco ascendente de pulsos consecutivos antes de que se active la alarma de pulso ausente.
Enclavar alarma de pulso ausente
Determina si la alarma de pulso ausente se enclava, lo que impide que se borre hasta que se desenclave de forma explícita.
Diagnóstico
Abra el diálogo Diagnóstico, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal