Parámetros de la vista Puntos
CONSEJO:
Los parámetros disponibles dependen de los valores de
Modo seleccionado
especificados en el cuadro de diálogo Definición del dispositivo
.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puntos deshabilitados | Muestra los puntos deshabilitados. Este parámetro solo está disponible cuando al menos uno de los puntos está establecido en el modo Deshabilitado . |
Habilitar enclavamiento de evento de FIFO | Enclava el búfer de eventos 256 integrado activando esta casilla de verificación. |
Puerto | Indica el número de puerto del canal. |
Punto | Indica el número de puntos al que se aplica esta configuración. |
Modo | Indica el modo asignado al punto. |
Estado de salida durante Modo Programa | Especifica el comportamiento de cada salida cuando el modo del controlador cambia a Programa. |
Estado de salida durante Modo Fallo de comunicación | Especifica el comportamiento de cada salida cuando se interrumpe la conexión del controlador con el dispositivo de salida. |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado → Activado. | Especifica el tiempo del filtro de Desactivado a Activado para retrasar las transiciones de Desactivado a Activado. Entre los posibles valores se incluyen:
|
Tiempo de filtro de entrada Activado → Desactivado. | Especifica el tiempo del filtro de Activado a Desactivado en milisegundos para retrasar las transiciones de Activado a Desactivado.
|
Contador Preestablecido | Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. |
Contador Rollover en preestablecido | Determina la acción que se lleva a cabo cuando el miembro de datos I:Count alcanza el valor O:Preset.
|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión