Vista Eventos de entrada

Utilice la vista
Eventos de entrada
para:
  • Ver un resumen de los eventos configurados para los dispositivos de entrada.
  • Acceder a la vista
    EventoXX
    para ver los parámetros de un evento específico.
CONSEJO:
Para que aparezca la vista
Eventos de entrada
, establezca
Conexión
en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
en uno de estos valores:
  • Datos con eventos
  • Datos con eventos y estado de Ethernet
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal