Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de dispositivo
Parámetro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
Modo Ejecución | Muestra el estado operativo del dispositivo. El modo Ejecución está en blanco cuando el dispositivo está fuera de línea o cuando no se ha establecido una conexión en el dispositivo. | Inactivo Ejecución |
Se ha superado el umbral de diagnóstico | Muestra si hay algún diagnóstico activo o si se alcanzó algún umbral cuando se produjo el evento. | No = No hay ningún diagnóstico activo Sí = Se han alcanzado uno o más umbrales de diagnóstico |
Recuento de secuencias de diagnóstico | Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y también las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada. | De 0 a 255 |
Autoprueba | Muestra si el código de inicialización del producto ha detectado algún error. | Superado Fallido |
Uso de la CPU | Muestra el uso del motor informático. | De 0 % a 100 % |
Conexiones | Muestra el número de conexiones CIP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este. | De 0 a 32767 |
Paquetes perdidos | Muestra la suma continua del número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios. | De 0 a 2147483647 |
Tiempos de espera | Muestra el recuento continuo del número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, al adaptador y a través de él. | De 0 a 2147483647 |
Régimen de paquetes de HMI | Muestra la velocidad a la que HMI ha enviado los datos. El número de paquetes de Clase 3 y de paquetes sin conexión enviados y recibidos por el dispositivo en el segundo anterior. | De 0 a 2147483647 |
Régimen de paquetes de IO | Muestra la velocidad a la que la E/S ha enviado los datos. El número de paquetes de Clase 0 y Clase 1 que el adaptador ha transmitido o ha recibido en el segundo anterior. | De 0 a 2147483647 |
Errores de Ethernet | Muestra la suma de todos los puertos de estos valores de objeto de Ethernet Link:
| De 0 a 2147483647 |
Sincronización de hora Estado | Muestra si el dispositivo está sincronizado actualmente con un maestro 1588. | No sincronizado = No sincronizado con un maestro 1588 Sincronizado = Sincronizado con un maestro 1588 |
Sincronización de hora Identidad del reloj de gran maestro | Muestra la identidad del reloj de gran maestro con el que se ha sincronizado el dispositivo. | Número hexadecimal de 8 bytes |
Sincronización de hora Desplazamiento del reloj local con hora del sistema | Muestra el desplazamiento, en nanosegundos, del reloj local a la hora del sistema. Use este valor para detectar pasos a tiempo. Este valor se actualiza cuando se recibe un mensaje de actualización del Protocolo de precisión temporal (PTP). | De -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 |
Sincronización de hora Sello de hora del desplazamiento del reloj local | Muestra el sello de hora del desplazamiento del reloj local en el formato YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo de dispositivo Fallo interno | Muestra si uno o varios diagnósticos internos indican un problema interno en el producto. | Sí = Uno o varios diagnósticos internos indican un problema interno en el producto. No = No se ha encontrado ningún problema en el producto. |
Fallo de dispositivo Sello de hora de fallo interno | Muestra la hora más reciente a la que una condición de fallo interno pasó de falsa a verdadera. | Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo de dispositivo Fallo de alimentación de SA | Muestra si el producto tiene presente un fallo de alimentación de SA. | Presente = Hay un fallo de alimentación de SA en el producto. No presente = No hay fallo de alimentación de SA en el producto. |
Fallo de dispositivo Sello de hora de fallo de alimentación de SA | Muestra la hora más reciente a la que una condición de fallo de alimentación de SA pasó de falsa a verdadera. | Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Fallo de dispositivo Fallo de alimentación de LA | Muestra si el producto tiene presente un fallo de alimentación de LA. | Presente = Hay un fallo de alimentación de LA en el producto. No presente = No hay fallo de alimentación de LA en el producto. |
Fallo de dispositivo Sello de hora de fallo de alimentación de LA | Muestra la hora más reciente a la que una condición de fallo de alimentación de LA pasó de falsa a verdadera. | Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento. |
Entregue su opinión