Sincronización de hora
¿Cómo se abre Sincronización de hora?
- EnOrganizador del controlador, haga doble clic en el dispositivo para abrirPropiedades del módulo.
- EnPropiedades del módulo, seleccioneSincronización de hora.
Utilice
Sincronización de hora
para ver información relacionada con la sincronización de hora de CIP Sync.CIP Sync se basa en el estándar IEEE 1558, el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP). Este protocolo ofrece un mecanismo estándar para sincronizar los relojes de una red de dispositivos distribuidos y define el objeto de sincronización de hora, que proporciona una interfaz CIP al estándar IEEE 1588.
Cuando el variador de Ethernet está fuera de línea, todos los campos están vacíos. Cuando el variador de Ethernet está en línea y la CIP Sync está deshabilitada, el campo Sincronización de hora de CIP Sync muestra la palabra Inhabilitada y el resto de campos están vacíos. Cuando el variador está en línea y la CIP Sync está habilitada, el campo Sincronización de hora de CIP Sync muestra la palabra Habilitada y el resto de campos muestran valores.
Para obtener más información sobre CIP Sync, consulte la publicación
IA-AT003
.
CONSEJO:
La información no se muestra si está fuera de línea o si la CIP Sync está deshabilitada.
Entregue su opinión