Escala y ecuación de escala

En este tema se describe la escala y proporciona la ecuación de escala.
Escala de entrada
La escala de entrada convierte las unidades de señal eléctrica en unidades de ingeniería. El dispositivo devuelve un valor de ingeniería alta si existe un valor de señal alta en la entrada. El dispositivo devuelve un valor de ingeniería baja si existe un valor de señal baja en la entrada. El dispositivo devuelve todos los demás valores de ingeniería de manera lineal en función de la señal que exista en la entrada.
Escala de salida
La escala de salida convierte las unidades de ingeniería del programa de control en señales eléctricas en los tornillos del canal de salida. El dispositivo genera un valor de señal alta cuando recibe el valor de ingeniería alta desde el controlador. El dispositivo genera un valor de señal baja cuando recibe el valor de ingeniería baja desde el controlador. El dispositivo genera todos los demás valores de señal de manera lineal, en función del valor de ingeniería del controlador.
Ecuación de escala
Esta es la ecuación de escala:
ScalingEquation
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal