Diagnosticar un problema con un dispositivo

Utilice
Diagnóstico de información del dispositivo
para diagnosticar un problema.
Diagnóstico está deshabilitado cuando:
  • Trabaja fuera de línea.
  • Existe una desigualdad de identidad (para los dispositivos simplex).
  • Existe una desigualdad de identidad tanto en el Módulo A como en el Módulo B (para dispositivos dúplex).
Para diagnosticar un problema con un dispositivo:
      1. En
        Organizador del controlador
        , haga doble clic en el dispositivo para abrir
        Propiedades del módulo
        .
      1. En
        Propiedades del módulo
        , seleccione
        Información de dispositivo
        .
    1. En
      Información de dispositivo
      , seleccione
      Diagnóstico
      .
  1. (Opcional) Si se detiene la actualización automática de algunos parámetros, seleccione
    Reintentar.
  2. En la vista
    Diagnóstico de información del dispositivo
    , consulte el diagnóstico del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal