Parámetros de la vista Configuración de puerto
La vista Configuración de puerto incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puerto | Muestra el número al que se aplica esta configuración. Para 1783-ETAP3T, los puertos 1, 2 y el puerto del device se utilizan para conectarse al cable de red. Para 1783-ETAP1T2SFP, los puertos 1 y 2 se usan para conectarse a cables de fibra óptica, y el puerto del device se usa para conectarse al cable de red. |
Habilitar | Indica si el puerto está habilitado. Si no está activado, el puerto está deshabilitado. Se recomienda deshabilitar el puerto si el puerto no se encuentra en uso y no está conectado a un dispositivo, así como para solucionar los problemas de una conexión no autorizada sospechosa. No está disponible en el modo fuera de línea. |
Estado del vínculo | Muestra el estado del vínculo del puerto como Activo o Inactivo . |
Autonegociar | Indica que el puerto y el dispositivo final negociarán automáticamente la velocidad del vínculo y el modo dúplex. Si se desactiva, seleccione manualmente la velocidad y el modo dúplex deseados del puerto. Este parámetro está disponible para el puerto del device 1783-ETAP1T2SFP. Este parámetro está disponible para los puertos 1 y 2 y el puerto del device 1783-ETAP3T. No está disponible en el modo fuera de línea. |
Velocidad seleccionada Velocidad actual | Velocidad operativa del puerto. La Velocidad está en blanco cuando el puerto no está conectado y no está disponible cuando Autonegociar está habilitado.Las posibles velocidades para los puertos son:
|
Dúplex seleccionado Dúplex actual | Especifica el modo dúplex del puerto. Los valores disponibles para cada puerto son:
Dúplex no está disponible cuando Autonegociar está habilitado. |
Diagnóstico de puerto | Abre el cuadro de diálogo para ver información de diagnóstico. |
Tipo de SFP (1783- ETAP1T2SFP) | Muestra el tipo de SFP. Los tipos son: Para los puertos 1 y 2:
Para el puerto del device:
|
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión