Tipos de datos definidos por el dispositivo

En las siguientes tablas se recogen y se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo para los Módulos ETAP de última generación
Stratix®
4100.

Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:1783_ETAP_DLR:S:0

Nombre del miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
RunMode
BOOL
Decimal
0 = Inactivo
1 = Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
DiagnosticActive
BOOL
Decimal
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimal
De 1 a 255
DevicePort
AB:Ethernet_Port_Channel:S:1
Port1
AB:Ethernet_Port_Channel:S:1
Port2
AB:Ethernet_Port_Channel:S:1
Statistics
AB:Ethernet_Module_Statistics:S:0
DLRNetworkState
SINT
Decimal
Valor actual del atributo de la instancia Estado de red del objeto DLR para dispositivos con varios puertos Ethernet que admiten DLR.
0 = Normal
1 = Fallo de anillo
2 = Lazo no esperado detectado
3 = Fallo de red parcial
4 = Ciclo de fallo/restauración rápido
DLRSupervisorState
SINT
Decimal
Valor actual del atributo de la instancia Estado de supervisor de anillo del objeto DLR para dispositivos con varios puertos Ethernet que admiten DLR.
0 = El dispositivo está funcionando como copia de seguridad
1 = El dispositivo está funcionando como supervisor de anillo activo
2 = El dispositivo está funcionando como nodo de anillo normal
3 = El dispositivo está funcionando como una topología no DLR
4 = El dispositivo no admite los parámetros del anillo actual (intervalo de baliza y tiempo de espera de baliza)
DLREnabled
BOOL
Decimal
Indica si el dispositivo o el par de puertos está en modo DLR.
0 = El dispositivo no está en modo DLR
1 = El dispositivo está en modo DLR
DLRModeFault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
DLRFault
BOOL
Decimal
Indica si hay un fallo de anillo o un fallo lineal.
0 = Red en buen estado
1 = Fallo de anillo o lineal

Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:Ethernet_Port_Channel:S:1

Nombre del miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
Fault
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incorrecto
Uncertain
BOOL
Decimal
0 = Correcto
1 = Incierto
Connected
BOOL
Decimal
0 = La conexión está activa
1 = Sin conexión
FullDuplex
BOOL
Decimal
0 = Dúplex medio
1 = Dúplex completo
AutonegotiationStatus
SINT
Decimal
Indica el estado de la autonegociación del enlace.
0 = Negociación automática en curso.
1 = Error en la negociación automática y la detección de velocidad. Se usan valores predeterminados para la velocidad y dúplex. Los valores predeterminados dependen del producto; los valores predeterminados recomendados son 10 Mbps y dúplex medio.
2 = Fallo en la negociación automática, pero se ha detectado velocidad. El valor de dúplex es predeterminado. El valor predeterminado depende del producto; el valor predeterminado es de medio dúplex.
3 = Velocidad y dúplex negociados correctamente.
4 = No se ha intentado la negociación automática. Velocidad forzada y dúplex.
Speed
INT
Decimal
Indica la velocidad de la red.
10 = 10 Mbps
100 = 100 Mbps
1.000 = 1.000 Mbps

Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:Ethernet_Module_Statistics:S:0

Nombre del miembro
Tipo
Estilo
Valores válidos
TCPConnections
INT
Decimal
El número de conexiones TCP/IP que hay abiertas actualmente al adaptador. Este número cambiará con el tiempo, a medida que las conexiones se abran y se cierren automáticamente.
CIPConnections
INT
Decimal
Muestra el número de conexiones
CIP™
que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este. Esta etiqueta consta de 1 conexión de seguridad más una conexión para cada canal utilizado. Además, un canal con más de 24 dispositivos utiliza una conexión adicional. El número máximo de conexiones CIP esperadas es 7.
CIPLostPackets
DINT
Decimal
Una suma continua del número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios.
CIPTimeouts
DINT
Decimal
Un recuento continuo del número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, tanto al adaptador como a través de él.
HMIPacketRate
DINT
Decimal
Número de paquetes de Clase 3 y de paquetes sin conexión que envía y recibe el dispositivo en el segundo anterior.
IOPacketRate
DINT
Decimal
El número de paquetes de clase 0 y clase 1 que el adaptador envía y recibe en el segundo anterior.
EthernetErrors
DINT
Decimal
La suma de todos los puertos de los siguientes valores de objeto de Ethernet Link: En descartes, En errores, En protos desconocidos, Descartes de salida, Errores de salida, Errores de alineación, Errores FCS, Colisiones simples, Colisiones múltiples, Errores de prueba SQE, Transmisiones diferidas, Últimas colisiones, Colisiones excesivas, Errores de transmisión MAC, Errores de detección de portadora, Marco demasiado largo y Errores de recepción MAC.
CPUUtilization
INT
Decimal
Porcentaje de capacidad del motor de cálculo del producto (independientemente de si se trata de una CPU, un núcleo de una CPU o un subproceso) más importante para el rendimiento de comunicación de paquetes del producto. Debido a las variaciones en las arquitecturas de comunicación de los distintos productos, cada producto debe definir este valor que se basa en su diseño.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal