Parámetros de la vista Información general (modo escáner)

La vista
Información general
incluye estos parámetros cuando el dispositivo está en modo escáner:
Parámetro
Descripción
Revisión
Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control
Logix5000
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión de bastidor
Muestra la conexión para comunicarse con los dispositivos de E/S del chasis remoto.
Los valores válidos son:
  • Ninguno
    -
    Conexión directa del controlador al dispositivo.
Sincronización de hora y conexión de movimiento
Muestra la conexión de sincronización de hora de los dispositivos que admiten la sincronización mediante el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP).
Los valores válidos son:
  • No
    :
    Deshabilita la sincronización de hora y de movimiento en el dispositivo.
  • Sí
    :
    Habilita la sincronización de hora y de movimiento en el dispositivo.
Comunicación simultánea
Los valores válidos son:
  • No
    :
    Avance estándar abierto.
    Este es el valor predeterminado cuando
    Redundante
    está establecido en
    No
    .
  • Sí
    :
    Avance simultáneo abierto.
    Este es el valor predeterminado cuando
    Redundante
    está establecido en
    Par de chasis
    .
Redundante
Indica que el dispositivo es compatible con la redundancia del controlador. Los valores válidos son:
  • No
    : El dispositivo no está configurado como un par de chasis redundante (Redundant Chassis Pair, RCP).
  • Par de chasis
    : El dispositivo se encuentra en un chasis RCP.
Conexión de estado
Muestra la conexión de estado del dispositivo. Los valores válidos son:
  • No
    :
    Ninguna conexión de estado del controlador al dispositivo.
  • Sí
    :
    Conexión de entrada al dispositivo que se utiliza para enviar el estado de puente/adaptador al controlador.
Modo de red
Los valores válidos son:
  • Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR)
    : Proporciona un medio para detectar, administrar y recuperarse de fallos individuales en una red basada en anillo.
  • Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
    : Crea una redundancia ininterrumpida mediante el envío de estructuras duplicadas a dos infraestructuras de red independientes conocidas como LAN A y LAN B.
Dirección Ethernet del Módulo 1
Dirección Ethernet del Módulo 2
Especifica la dirección ethernet del módulo 1 o del módulo 2. Estos dos parámetros solo están disponibles cuando se cumplen los criterios:
  • El dispositivo está en modo Escáner.
  • Redundancia
    se establece en
    Par de chasis
    .
  • Simultáneo
    se establece en
    Sí
    .
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal