Parámetros de la vista Información general (modo adaptador)

La vista
Información general
incluye estos parámetros cuando el dispositivo está en modo adaptador:
CONSEJO:
Los parámetros se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro
Descripción
Revisión
Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control
Logix5000
, publicación LOGIX-AT001.
Conexión de bastidor
Muestra la conexión para comunicarse con los dispositivos de E/S del chasis remoto.
Los valores válidos son:
  • Ninguno
    -
    Conexión directa del controlador al dispositivo.
  • Datos - Bastidor optimizado
    -
    Limita los datos al estado básico y a los datos de entrada para optimizar el número de conexiones mediante una conexión de bastidor.
  • Solo escucha - Datos - Bastidor optimizado
    -
    Conexión de E/S en la que otro controlador proporciona los datos de configuración del dispositivo, o bien es propietaria de ellos. Un controlador que utiliza una conexión de solo escucha no escribe datos de configuración. Solo puede establecer una conexión para el dispositivo cuando el controlador propietario está controlando activamente.
Sincronización de hora y conexión de movimiento
Muestra la conexión de sincronización de hora de los dispositivos que admiten la sincronización mediante el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP).
Los valores válidos son:
  • Sí
    :
    Habilita la sincronización de hora y de movimiento en el dispositivo.
  • No
    :
    Deshabilita la sincronización de hora y de movimiento en el dispositivo.
Comunicación simultánea
Los valores válidos son:
  • No
    :
    Avance estándar abierto.
Redundante
Indica que el dispositivo es compatible con la redundancia del adaptador. Los valores válidos son:
  • No
  • Par de adaptadores
Conexión de estado
Muestra la conexión de estado del dispositivo. Los valores válidos son:
  • No
    :
    Ninguna conexión de estado del controlador al dispositivo.
Modo de red
Los valores válidos son:
  • Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR)
  • Protocolo de redundancia paralela
    (Parallel Redundancy Protocol, PRP)
Tamaño del chasis
Muestra el tamaño del chasis del bastidor que contiene el dispositivo de puente.
El rango válido está comprendido entre 1 y 32. El valor predeterminado es 17.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal