Parámetros de la vista Protocolo de Internet - Módulo
La vista
Protocolo de Internet - Módulo
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Configuración del protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) | Especifica el modo de configuración de los ajustes IP:
|
Dirección IP del dispositivo físico | Especifica la dirección única utilizada por el protocolo IP para redirigir la información hacia y desde el dispositivo. |
Máscara de subred | Especifica una extensión del esquema de dirección IP que permita que un sitio use un solo ID de red para múltiples redes físicas. |
Dirección de puerta de enlace | Especifica una dirección de puerta de enlace de dispositivo utilizada para conectar redes físicas individuales a un sistema de redes. |
Dirección de servidor DNS principal | Especifica la dirección IP del servidor DNS principal que almacena la copia maestra de los datos. |
Dirección de servidor DNS secundario | Especifica la dirección IP del servidor DNS secundario que almacena una copia de los datos en caso de que el DNS principal no esté disponible. |
Nombre de dominio | Especifica el nombre que identifica el dominio en el que reside el dispositivo. |
Nombre de host | Especifica la cadena de identificación única del dispositivo. |
Actualizar | Recupera y muestra la información más reciente del dispositivo. |
Establecer | Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo. |
Copiar desde el módulo A | Rellena la configuración de la configuración de IP del Módulo A basándose en el tipo de conexión y el modo de configuración de la configuración de IP del Módulo B. Copiar desde el Módulo A solo está disponible en el modo Escáner y si Establecer manualmente la configuración de IP está seleccionado. |
Copiar desde el módulo B | Rellena la configuración de la configuración de IP del Módulo B basándose en el tipo de conexión y el modo de configuración de la configuración de IP del Módulo A. Copiar desde el Módulo B solo está disponible en el modo Escáner y si Establecer manualmente la configuración de IP está seleccionado. |
Entregue su opinión