Parámetros de Diagnóstico de dispositivo

El cuadro de diálogo
Diagnóstico de dispositivo
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Los parámetros disponibles varían en función de la definición del dispositivo.
Salud
Parámetro
Descripción
Valor
Modo Ejecución
Muestra el estado operativo del dispositivo. El
modo Ejecución
está en blanco cuando el dispositivo está fuera de línea o cuando no se ha establecido una conexión en el dispositivo.
Inactivo o Ejecución
Se ha superado el umbral de diagnóstico
Muestra si hay diagnósticos activos o se ha alcanzado un umbral.
Sí o no
Recuento de secuencias de diagnóstico
Muestra el recuento de las veces que se ha detectado una condición de diagnóstico distinta, y las veces que una condición de diagnóstico distinta cambia de detectada a no detectada.
Un número válido
Posibilidad de controlar
Muestra si el dispositivo que responde es capaz de abrir conexiones de E/S.
Sí o no
Puerto 1/2 conectado
Indica si el puerto 1 o el puerto 2 están conectados al dispositivo.
Sí o no
Puerto 1/2 incierto
Indica si se ha verificado el estado de la conexión del puerto 1 o del puerto 2.
Sí o no
Fallo de puerto 1/2
Indica un fallo para el puerto 1 o el puerto 2.
Sí o no
DLR habilitado
Indica si el Anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) está habilitado para este dispositivo.
Sí o no
PRP habilitado
Indica si el Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) está habilitado para este dispositivo.
Sí o no
Sello de hora desconectado del puerto 1/2
Muestra el sello de hora de desconexión del puerto 1 o el puerto 2 en el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Fallos
Parámetro
Descripción
Valor
Fallo de modo de seguridad
Indica si se ha producido un fallo en el modo de seguridad.
Sí o no
Fallo de modo de conexión
Indica si se ha producido un fallo para la conexión definida en
Definición del dispositivo
.
Sí o no
Fallo de tarjeta de memoria
Muestra
Sí
si la tarjeta de memoria extraíble no está presente, no se ha formateado o no tiene suficiente espacio disponible para almacenar los datos de configuración y el firmware.
Sí o no
Desigualdad de los datos de la tarjeta de memoria
Muestra
Sí
si los datos de la tarjeta de memoria no coinciden con la configuración o con el producto de firmware.
Sí o no
Sobretemperatura
Muestra
Sí
si el dispositivo está funcionando a una temperatura por encima de sus límites operativos.
Sí o no
Temperatura crítica
Muestra
Sí
si el dispositivo está funcionando a una temperatura superior al límite de temperatura crítica para un correcto funcionamiento y es posible que se desactive sin previo aviso.
Sí o no
Fallo del puerto 1/puerto 2 PRP
Indica un fallo en el modo PRP en el puerto 1 o el puerto 2.
Sí o no
Fallo de falta de colaborador
Muestra
Sí
si falta uno de los dos dispositivos.
Sí o no
Fallo de tipo de producto de colaborador
Muestra
Sí
si la identidad del dispositivo homólogo deseado no puede ser homólogo debido al tipo de producto.
Sí o no
Fallo de revisión de colaborador
Muestra
Sí
si el dispositivo no se puede emparejar porque su revisión es incompatible con la revisión del dispositivo homólogo que tiene una conexión.
Sí o no
Fallo de vínculo de colaborador
Muestra
Sí
si la tarjeta de destino multimedia del dispositivo del colaborador tiene un fallo de vínculo.
Sí o no
Fallo de descalificación externa
Indica si se ha producido un fallo de descalificación externa.
Sí o no
Fallo de conexión redundante
Indica si se ha producido un fallo de conexión redundante.
Sí o no
Sello de hora
Muestra el sello de hora del último fallo en el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Una hora válida, o "ninguna" si no se ha registrado ninguna hora para el evento.
Tráfico
Parámetro
Descripción
Valor
Conexiones TCP
Muestra el número de conexiones TCP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este.
De 0 a 32767
Uso de la CPU
Muestra el uso del motor de cálculo.
De 0 % a 100 %
Conexiones CIP
Muestra el número de conexiones CIP que hay abiertas actualmente al adaptador, o a través de este.
De 0 a 32767
Paquetes perdidos CIP
Muestra el número de Números de secuencia de elementos de dirección secuenciados que se han omitido en las conexiones de Clase 0 y Clase 1 que consumen el adaptador y sus elementos secundarios.
De 0 a 2147483647
Tiempos de espera de CIP
Muestra el número de conexiones que agotan el tiempo de espera, tanto de origen como de destino, al adaptador y a través de él.
De 0 a 2147483647
Régimen de paquetes de HMI
Muestra la velocidad a la que HMI ha enviado los datos.
Número de paquetes de Clase 3 y de paquetes sin conexión enviados y recibidos por el dispositivo en el segundo anterior
De 0 a 2147483647
Régimen de paquetes de E/S
Muestra la velocidad a la que la E/S ha enviado los datos.
El número de paquetes de Clase 0 y Clase 1 que el adaptador ha transmitido o ha recibido en el segundo anterior.
De 0 a 2147483647
Errores de Ethernet
Muestra la suma de todos los puertos de estos valores de objeto de Ethernet Link: En descartes, En errores, En protos desconocidos, Descartes de salida, Errores de salida, Errores de alineación, Errores FCS, Colisiones simples, Colisiones múltiples, Errores de prueba SQE, Transmisiones diferidas, Últimas colisiones, Colisiones excesivas, Errores de transmisión MAC, Errores de detección de portadora, Marco demasiado largo y Errores de recepción MAC.
De 0 a 2147483647
Paquetes perdidos de conexiones simultáneas
Muestra el recuento de las pérdidas de paquetes de conexión simultánea del dispositivo.
De 0 a 2147483647
Sincronización de hora
Parámetro
Descripción
Valor
CIP Sync válida
Indica si existía un maestro de tiempo de CIP Sync válido en el backplane en el momento de un evento.
Sí o no
Tiempo de espera de CIP Sync
Indica que ya existe un maestro de tiempo de CIP Sync válido en el backplane en el momento de un evento, pero se ha agotado el tiempo de espera.
Sí o no
Identidad del reloj de gran maestro
Muestra la identidad del reloj de gran maestro con el que se ha sincronizado el dispositivo.
Número hexadecimal de 8 bytes
Desplazamiento del reloj local con hora del sistema
Muestra el desplazamiento, en nanosegundos, del reloj local a la hora del sistema.
Use este valor para detectar pasos a tiempo. Este valor se actualiza cuando se recibe un mensaje de actualización del PTP.
De -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807
Sello de hora del desplazamiento del reloj local
Muestra el sello de hora del desplazamiento del reloj local con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00).
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
  • uuu = microsegundos
  • nnn = nanosegundos
  • UTC-00:00 = Zona horaria
Una hora válida o ningún valor si no hay ninguna hora de evento registrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal