Parámetros de la vista Información de dispositivo
La vista
Información de dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
No se muestran datos en línea cuando el dispositivo se está creando o está en el modo fuera de línea. Los parámetros y los valores se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros y los valores que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Identificación | Muestra información que identifica al dispositivo:
|
Estado: Fallo mayor/menor | Muestra si existe un fallo mayor o menor. Estos son los valores disponibles para un dispositivo digital:
Estos son los valores disponibles para un dispositivo analógico:
Estos son los valores disponibles para otros dispositivos:
|
Estado: Estado interno | Muestra el estado operativo actual del dispositivo. Entre los posibles valores se incluyen:
Consejo : Si se ha seleccionado un dispositivo erróneo en Añadir dispositivo , se mostrará un valor hexadecimal. Solo se facilita una descripción textual de este estado cuando la identidad del dispositivo proporcionado coincide con el dispositivo real. |
Estado: Configurado | Muestra Sí o No para indicar si el dispositivo ha sido configurado por el controlador propietario conectado a él.Cuando se configura el dispositivo, sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o se desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el dispositivo. Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación. |
Estado: Con propietario | Muestra Sí o No para indicar si un controlador propietario está conectado actualmente al dispositivo.Esta información solo se aplica a los dispositivos de E/S y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros dispositivos de comunicación. |
Estado: Identidad de dispositivo | Muestra si el dispositivo físico coincide o no con la configuración en la vista Información general .
Consejo : La identidad del dispositivo no tiene en cuenta los ajustes de Codificación electrónica ni de Revisión menor en la vista Información general . Los dispositivos genéricos, como el dispositivo 1756-dispositivo, siempre muestran una desigualdad porque la clave genérica configurada no coincide con ningún dispositivo receptor. |
Hardware del temporizador (cuando está habilitado) | Muestra si el funcionamiento del hardware del temporizador es Correcto o tiene un Fallo . |
Temporizador sincronizado (cuando está habilitado) | Muestra Sí o No para indicar si la hora del dispositivo está coordinada con el maestro. |
Estado: Modo de protección | Muestra la protección del dispositivo cuando está en línea. El modo de protección depende del dispositivo y puede incluir:
Consejo : Cuando el dispositivo está fuera de línea o si se produce un fallo de comunicación en el dispositivo, el campo está en blanco. |
Diagnóstico | Abre Diagnóstico de dispositivo para obtener información de diagnóstico. |
Restablecer dispositivo | Se inicia una operación de restablecimiento en el dispositivo que devuelve el dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de apagado y encendido. IMPORTANTE : Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control.Consejo :
|
Restablecer Módulo A | (Solo dispositivos dúplex) Se inicia una operación de restablecimiento en el Módulo A del dispositivo, que devuelve el Módulo A del dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de alimentación. IMPORTANTE : Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control.Consejo :
|
Restablecer Módulo B | (Solo dispositivos dúplex) Se inicia una operación de restablecimiento en el Módulo B del dispositivo, que devuelve el Módulo B del dispositivo a su estado de encendido mediante la emulación del ciclo de alimentación. IMPORTANTE : Al restablecer un dispositivo, se cierran todas las conexiones al dispositivo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control.Consejo :
|
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión