Parámetros de definición del dispositivo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.
CONSEJO:
Los parámetros y los valores se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros y los valores que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Cambiar tipo | Selecciónelo para cambiar el tipo de dispositivo y la revisión. |
Nombre | Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. |
Descripción | Introduzca la descripción del dispositivo. Consejo : La descripción debe tener un máximo de 128 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales. |
Dirección Ethernet | Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
|
Dirección Ethernet del Módulo 1 Dirección Ethernet del Módulo 2 | Especifica la dirección ethernet del módulo 1 y del módulo 2. Estos dos parámetros solo están disponibles cuando se cumplen los criterios:
|
Ranura | Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo. Solo son válidas las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S, dependiendo de la plataforma. Una vez creado el dispositivo, el número de la ranura se establecerá de forma predeterminada como la primera posición de ranura disponible. Cuando el controlador cambia a un controlador que admite un recuento máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual ya no sea válido. |
Ranura del Módulo A/B | Especifica el número de la ranura en la que residen el Módulo A o el Módulo B. |
Serie | Especifica la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Los valores válidos son:
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000 , publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Especifica la conexión de bastidor para comunicarse con el dispositivo de E/S del chasis remoto. Los valores válidos son:
Consejo : Los valores disponibles dependen del tipo de dispositivo. Optimización de bastidor y Solo escucha - Optimización de bastidores solo están disponibles si el dispositivo es un adaptador en la topología. |
Conexión de bastidor | Especifica la conexión para comunicarse con los dispositivos de E/S del chasis remoto. Los valores válidos son:
Consejo : Datos - Bastidor optimizado y Solo escucha - Datos - Bastidor optimizado solo están disponibles si el dispositivo es un adaptador en la topología. |
Conexión de sincronización de hora | Especifica la conexión del dispositivo que admite la sincronización mediante el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP). Los valores válidos son:
|
Sincronización de hora y conexión de movimiento | Especifica la conexión del dispositivo que admite la sincronización mediante el Protocolo de precisión temporal (Precision Time Protocol, PTP). Los valores válidos son:
|
Comunicación simultánea | Los valores válidos son:
|
Redundante | Indica que el dispositivo es compatible con la redundancia del controlador. Los valores válidos son:
|
Conexión de estado | Especifica la conexión de estado del dispositivo. Los valores válidos son:
|
Modo de red | Entre las opciones posibles se incluyen:
|
Tamaño del chasis | Establece el tamaño del chasis del bastidor que contiene el dispositivo de puente del adaptador. Solo se muestran los tamaños de chasis válidos. El tamaño del chasis no puede establecerse como un tamaño inferior al del último dispositivo en el chasis. Consejo : Tamaño del chasis solo está disponible cuando el dispositivo es un adaptador en la topología. |
Entregue su opinión