Cambiar el tipo de dispositivo de puente y la revisión
El cuadro de diálogo
Cambiar tipo
permite cambiar el tipo de dispositivo de puente o revisión (por ejemplo, cambiar desde un dispositivo de puente Ethernet 1756-EN2T/A a un dispositivo de puente Ethernet 1756-ENBT/A).
CONSEJO:
Los parámetros no están disponibles cuando el perfil tiene modificaciones pendientes, o cuando el dispositivo está en línea con el controlador en el modo Ejecución.
Para cambiar el tipo de dispositivo de puente y la revisión
- En la ficha del dispositivo, seleccioneInformación general.
- En la vistaInformación general, seleccioneDefinición del dispositivo.
- EnDefinición del dispositivo, seleccioneCambiar tipo.
- EnCambiar tipo, especifique el tipo de dispositivo y revisión que necesite.CONSEJO:Al cambiar el tipo de dispositivo se cambian, se eliminan y/o invalidan las propiedades del dispositivo que no son válidas para el tipo de dispositivo nuevo.
- Haga clic enAceptarpara confirmar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Entregue su opinión