Vista Puntos

Utilice la vista
Puntos
para configurar el dispositivo en el nivel de punto individual.
Utilice la vista
Puntos
para:
  • Habilitar la transmisión de datos cuando cambia el estado de un punto de entrada.
  • Si se admite, habilite la detección de un circuito abierto en el cableado.
  • Si se admite, habilite la detección de pérdida de potencia de campo en el dispositivo de entrada digital.
  • Si se admite, habilite el enclavamiento de miembros de diagnóstico para que permanezcan establecidos después de que se activen.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal