Verificar el estado de salida
Verifica que el estado real de una salida es el mismo que el que se solicitó cuando el estado solicitado era ACTIVADO. Si el punto de salida está incorrectamente DESACTIVADO cuando el comando figura como ACTIVADO, se detecta un fallo. Este diagnóstico se habilita solo cuando el comando de un punto de salida se establece en ACTIVADO.
Requisitos previos
- Asegúrese de que la conexión esté configurada para Datos.
Para verificar el estado de salida
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la columnaHabilitar diagnóstico para verificación de salida, active la casilla de verificación de cada punto que se va a verificar.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión