Especificar el estado de salida cuando el dispositivo está en el modo Fallo
Especifica el comportamiento de cada punto de salida cuando se produce un fallo de comunicación y el dispositivo entra en el modo Fallo de comunicación.
Para especificar el estado de salida cuando el dispositivo está en el modo Fallo
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la columnaEstado de salida durante > modo Fallo, seleccione una de estas opciones para cada punto de salida:
- Desactivado.La salida pasa a 0 o DESACTIVADO en el modo Fallo de comunicación.
- Activado.La salida pasa a 1 o ACTIVADO en el modo Fallo de comunicación
- Retener.La salida mantiene el nivel actual en el modo Fallo de comunicación.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión