Especificar el estado de salida si la comunicación falla en el modo Programa
Este campo define el estado de cada punto de salida cuando se produce un fallo de comunicación mientras el controlador se encuentra en el modo Programa.
Para especificar el estado de salida si la comunicación falla en el modo Programa
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la secciónCuando la comunicación falla en el modo Programa, seleccione una de estas opciones:
- Dejar las salidas en el estado de modo Programa
- Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión