Ejecutar una prueba de pulsos

La prueba de pulsos verifica el funcionamiento del circuito de salida sin cambiar el estado del dispositivo de cargas de salida. La prueba de pulsos activa la salida y comprueba si ésta se produce cuando se ejecuta el comando. El dispositivo detecta el cambio en la salida antes de que el dispositivo de cargas de salida tenga tiempo suficiente para cambiar su estado.
Requisitos previos
  • Verifique que el controlador se encuentra en el modo Ejecución.
Para ejecutar una prueba de pulsos
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la columna
    Prueba de pulsos
    , seleccione
    Ejecutar
    para cada punto de salida.
  3. Seleccione
    Aceptar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal