Parámetros de la vista Puntos
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Si la conexión está configurada para Bastidor, no se admiten la configuración de diagnóstico y los datos de E/S. Si la conexión está configurada para Datos, se admiten la configuración de diagnóstico y los datos de E/S. El diagnóstico admitido se determina mediante el número de catálogo.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de salida durante Modo Programa | Especifica el comportamiento de cada salida en las transiciones del controlador al modo Programa.
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Especifica el comportamiento de la salida de cada punto después de producirse un fallo de comunicación y de que el dispositivo pase al modo fallo de comunicación.
|
Habilitar diagnósticos para Verificación de salida | Verifica que el estado real de una salida es el mismo que el que se solicitó cuando el estado solicitado era ACTIVADO. Si el punto de salida está incorrectamente DESACTIVADO cuando el comando figura como ACTIVADO, se detecta un fallo. Este diagnóstico se habilita solo cuando el comando de un punto de salida se establece en ACTIVADO. |
Habilitar diagnósticos para Sin carga | Habilita la detección de la ausencia de cableado de campo o de pérdidas de carga. Este diagnóstico se habilita solo cuando el comando de un punto de salida se establece en DESACTIVADO. |
Habilitar diagnósticos para Pérdida de potencia de campo | Permite la detección de pérdidas de potencia de campo en el dispositivo digital de salida. Este diagnóstico solo está disponible para los dispositivos digitales de diagnóstico de salida CA 1756. |
Habilitar enclavamiento de diagnóstico | Configura cada punto del dispositivo para enclavar miembros de diagnóstico para que permanezcan establecidos después de su activación. |
Prueba de pulsos | Verifica el funcionamiento del circuito de salida sin cambiar el estado del dispositivo de cargas de salida. La prueba de pulsos activa la salida y comprueba si ésta se produce cuando se ejecuta el comando. El dispositivo detecta el cambio en la salida antes de que el dispositivo de cargas de salida tenga tiempo suficiente para cambiar su estado. |
Cuando la comunicación falla en el modo Programa | Especifica el comportamiento de las salidas si se produce un fallo en las comunicaciones en el modo Programa:
|
Entregue su opinión