Habilitar el enclavamiento de diagnóstico
Configure cada punto del dispositivo para enclavar miembros de diagnóstico para que permanezcan establecidos después de su activación.
Requisitos previos
- Asegúrese de que la conexión esté configurada para Datos.
Para habilitar el enclavamiento de diagnóstico
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la columnaHabilitar enclavamiento de diagnóstico, active la casilla de verificación de cada punto para habilitar el enclavamiento de diagnóstico.CONSEJO: Puede activar o desactivar al mismo tiempo todas las casillas de una columna haciendo clic en la casilla del encabezado de cada columna.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión