Detectar la pérdida de potencia de campo en el dispositivo

Permite la detección de pérdidas de potencia de campo en el dispositivo digital de salida. Este diagnóstico solo está disponible para los dispositivos digitales de diagnóstico de salida 1756.
Requisitos previos
  • Asegúrese de que la conexión esté configurada para Datos.
Para verificar el estado de salida
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la columna
    Habilitar diagnóstico de pérdida de potencia de campo
    , active la casilla de cada punto para habilitar la detección de pérdida de potencia de campo.
  3. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal